This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:有关将 TMS320F28034 用作数字电源的问题

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533213/tms320f28034-questions-about-using-tms320f28034-as-a-digital-power-supply

器件型号:TMS320F28034
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

T 是 PWM 触发 AD 的周期还是 DPEK 文档的离散时间 PID 控制器中 PID 计算输出的周期?
我目前计划将 PWM 用于高压降压、其中 PWM 周期为 20kHz 并触发 AD 采样((AD 收集的降压转换器的输出电压值)。

请问 PWM 的输出是每次 PWM 中断时的 PID 计算输出、还是 N 倍 PWM 周期后的 PID 计算输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PID 计算可以在 PWM 频率或较低频率下完成。 分别选择这两个频率。

    对于 PID 计算、我们使用中断循环。 对于 PWM 生成、中断环路的 PID 输出用于更新您想要控制的 PWM 占空比、PWM 周期或 PWM 相移

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    您能否提供有关 PID 示例的相关文档和链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 PID 示例、没有此类特定文档。 但我们在 C2000Ware DP SDK 中的所有参考设计中都使用了 PID。 请下载相关文档并查看相关文档。

    下载 C2000Ware 后、还可以查看此文件夹中的文档

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\control\DCL\c28\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为客户没有更多问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺纹已关闭