This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:什么's 是 EPMW 的最小脉冲宽度?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542958/tms320f280049c-q1-what-s-the-min-pulse-width-of-epmw

器件型号:TMS320F280049C-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

我向我的客户询问这个问题。 他们想知道 ePWM 分辨率和最小脉冲宽度。

在我们的数据表中、显示最小脉冲宽度为 20ns (50MHz)

但在本主题中: TMS320F280049:F280049 DSP - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛的最大 ePWM 时钟频率是多少

表明最大 ePWM 时钟为 100MHz (10us)

1. ePWM 的最小脉冲宽度是多少?

2. ePWM 的分辨率是多少? 不是 HRPWM。

3.在数据表中找到最大 EPWM 时钟。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    让我澄清一下该特性所描述的内容。 GPIO 可处理的最大切换频率为 20ns 或 50MHz。 但是、可以为 ePWM 计时并以 SYSCLK 运行。  

    ePWM 的分辨率是多少? 不是 HRPWM。

    分辨率为 1 TBCLK 或 10ns。

    、其中我可以在数据表中找到最大 EPWM 时钟。

    数据表中的最大 ePWM 时钟将在时钟系统部分给出、对于此器件、该部分为 SYSCLK。

    除非 F2837xD 数据表中直接指明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢! 但 我仍然不清楚这一点、为什么我们在“ePWM"一“一章中列出此参数?

    我们 GPIO 可处理的最大切换频率为 20ns 或 50MHz。 但是、可以为 ePWM 计时并以 SYSCLK 运行。  [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到许多有关 ePWM 可以输出的最大切换频率是多少的问题。  

    此致、

    Ryan Ma