This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:什么's 我们器件的等效产品寿命?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542964/tms320f2800156-q1-what-s-the-equivalent-product-lifespan-of-our-device

器件型号:TMS320F2800156-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我向我的客户询问这个问题。 我的客户希望了解 F2800156QPMRQ1 的 使用寿命

我  向客户提供了此 MTBF 和时基故障率估算器、在我们的测试中、我们在 125°上测试了器件 100 小时、但他们想知道如何 根据此测试报告获得器件的等效产品寿命?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing、请查看此应用手册、了解它是否可以帮助客户了解如何根据应用的任务剖面计算寿命。   请记住、在 125°C 下、了解器件实际运行量以确定估算寿命非常重要。

    计算嵌入式处理器的有效使用寿命(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuqing; 这取决于应用程序在较高温度下运行的时间。 另请注意、大多数系统任务剖面都基于环境温度、并且每个器件的结温会有所不同。 我估计这种 IC 的温度大约为 10 到 15°C。

    汽车应用有多种基准配置文件、通常一个 1 级器件可用于乘用车(驾驶或变更)、并仍在有效使用寿命内运行。

      更多有关此主题的信息、请查看 TI 内部站点汽车任务剖面 (AMPS)- Qual101。