This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关 PWM 示例 EPWM_ex3_syncronization 的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, TMS320F28388D, C2000WARE, TMDSCNCD28388D, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542700/tms320f28388d-question-about-pwm-example-epwm_ex3_syncronization

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARE、TMDSCNCD28388DSysConfig

工具/软件:

您好:

我不熟悉 TI MCU、开始学习它。我有关于 Code Composer 环境的一些基本问题:

1.我使用了 CW2000 库中的一些示例,因此我使用了 EPWM_ex3_syncronization 项目。

在此工程中、当我按下 Build 按钮时、可以选择 CPU1_FLASH 或 CPU1_RAM。 我选择 CPU1_FLASH、然后进行编译。

工作正常、我可以看到、将 TMDSHSECDOCK 评估板上的 3 个 PWM 连接到引脚 49、51、53。  

TMDSHSECDOCK 板上的引脚列表是否可以告诉我 TMS320F28388D 中的哪个引脚是哪个端口? 因为我必须经过所有的 180 个针脚,直到我找到 49,51,53 个针脚...

如果我要更改 PWM 的端口、如何操作? 我去了文件 board.c 并尝试更改它、例如 PinMuxInit() 函数 、但它告诉我“这个文件是派生的、你真的想编辑它吗?“ 如果我按“是“并重新编译、则所做的更改将被删除、并由代码编写器重新创建该文件。 我无法更改它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yair、

    引脚映射可在 C2000Ware 安装目录中找到: C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D \Rev.B  

    此引脚图对应的 PDF 文件:“TMDSCNCD2838x_RevB_180cCARD_pinout.pdf"</s>“

    您也可以参考: e2e.ti.com/.../tms320f28388d-can-i-get-pinout-diagram-of-control-card-for-f28388d

    如果要更改端口、则可以在.sysconfig GUI 中更改相同的设置、如下所示、这样由于这些文件是由 SysConfig 创建的、因此不会覆盖该设置:

    如果在查找文件或设置时遇到任何问题、请告知我们。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回答,这有助于:)