Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
我对 TMS320F28P650DK 中使用 CLB 有疑问。 在 SysConfig 中、我创建了两个实例 CLB1 和 CLB2、但都使用 TILE0(我选择选项‘Attach a tile config to this model’(将 tile config 附加到此模型)。 我想知道的是:边界输入和 CLB 输入之间有什么区别? 例如、如果我将 CLB1 和 CLB2 中的 input1 配置为指向不同源的本地信号、然后在 TILE0 中使用边界 input1、那么实际使用哪个信号? 此外、CLB1 和 CLB2 中的 tile0 是相同的吗? 因为在生成的 CLB 方框图中、这两者似乎共用一个 tile0。