This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB 实例和 CLB 逻辑块之间的关系。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540800/tms320f28p650dk-relationship-between-clb-instance-and-clb-tiles

器件型号:TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我对 TMS320F28P650DK 中使用 CLB 有疑问。 在 SysConfig 中、我创建了两个实例 CLB1 和 CLB2、但都使用 TILE0(我选择选项‘Attach a tile config to this model’(将 tile config 附加到此模型)。 我想知道的是:边界输入和 CLB 输入之间有什么区别? 例如、如果我将 CLB1 和 CLB2 中的 input1 配置为指向不同源的本地信号、然后在 TILE0 中使用边界 input1、那么实际使用哪个信号? 此外、CLB1 和 CLB2 中的 tile0 是相同的吗? 因为在生成的 CLB 方框图中、这两者似乎共用一个 tile0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SysConfig 的上下文中、逻辑块是可编程到其中一个 CLB 实例(CLB1、CLB2 等)的配置

    边界输入(仅限仿真)仅用于 CLB 仿真工具。 CLB 菜单中的 CLB Input 是实际在硬件中选择 CLB 输入的选项。 希望这能回答您的问题。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 CLB1 和 CLB2 是否可以共享同一逻辑块内的逻辑资源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yan、

    如果需要、可以重复使用相同的逻辑块配置 (CLB1 和 CLB2)。 从 SysConfig 的角度来看、逻辑块是配置、CLB 是 CLB 实例。 否则、您可以将逻辑块和 CLB 实例视为相同的东西。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、最后一个问题:CLB 生成的图实际上显示了逻辑块的配置图、而不是每个实例一个图、对吧?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、它将为每个逻辑块配置生成一个图。