This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:MCAN 传输确认

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542510/tms320f280037c-mcan-transmission-acknowledgment

器件型号:TMS320F280037C


工具/软件:

我想知道 MCAN 帧传输确认。
是否有方法可以监控传输帧的确认 (ACK)?

经过一些研究,我发现的功能:
MCAN_getTxBufTransmissionStatus(uint32_t baseAddr)

该功能是否足够、或者是否有一种更稳健、更可靠的方法来确认 CAN 帧成功传输?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     MCAN_getTxBufTransmissionStatus (uint32_t baseAddr) 将指示消息是否已正确发送。 如果成功发送、发送器将获得正确的 ACK。

    2.检查 PSR 寄存器的 LEC 位字段。 如果 LEC=3、MCAN 发送的消息未得到另一节点的确认。

    3.使用示波器监控波形。