This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:看门狗仅复位一次–首次复位后卡在停机模式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541580/tms320f280039c-watchdog-resets-only-once-stuck-in-halt-mode-after-first-reset

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 F28003x 系列、并尝试配置看门狗以生成 持续复位 。 目前、它首次正确重置、但是 之后、器件进入停机模式、而不返回 main()后续复位。  

下面是我的代码的简化版本。

观察结果:

  • 上电时、正确配置看门狗。

  • 请勿维修 主环路内的看门狗。

  • 首次复位 在超时后按预期发生(约 6.68 秒)。

  • 但随后系统就会进入 停机模式

  • 我希望看门狗继续触发定期复位。

问题:

为什么器件main()在第一次复位后没有返回?
如何配置系统 观察看门狗持续复位情况 而无需手动重启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您连接了调试器、则会根据仿真引导来引导器件。 您需要将仿真引导设置为闪存引导、以便在 WD 复位后跳转到闪存中的应用程序。 请参阅 TRM 中的仿真引导部分、并尝试相同的操作。

    此致、

    Vivek Singh