This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:当 eQEP 位置计数器下溢时、CPU 是否会停止?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541040/tms320f28p550sg-does-the-cpu-stop-when-the-eqep-position-counter-underflows

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

大家好!

当位置计数器在 0 后倒计时时、会发生下溢
但这是否会导致 CPU 内核停止?

21.5.1 位置计数器工作模式

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    默认情况下、CPU 不会停止、但您可以配置 eQEP 中断、然后检查 QFLG 寄存器、以便了解是否发生任何上溢/下溢

    此致、

    彼得