This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800154-Q1:低温对 GPIO 的影响

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542077/tms320f2800154-q1-the-impact-of-low-temperature-on-gpio

器件型号:TMS320F2800154-Q1


工具/软件:

尊敬的团队:

使用 F2800154-Q1 时遇到以下问题:
GPO33 和 GPO20 的中断引脚未使用且处于暂停状态。 在低温–25℃ 时、GPO33 和 GPO20 接地、而在室温和高温下不存在这种情况。
GPO33 和 GPO20 引脚配置为内部上拉或下拉、不会出现任何异常。
当引脚未配置为低温状态、但未配置为室温和高温状态时、为什么它报告异常?
我想问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在低温下、器件 CMOS 晶体管中的漏电流趋于上升。 这可能导致引脚更容易受到噪声或电压变化等外部因素的影响。 此外、如果在低温下为内部上拉或下拉设置引脚、则额外的漏电流可能会使这些内部电阻器过功率、从而将引脚下拉。 最后、晶体管的阈值和电阻器的值可能会发生变化、这将影响整个电路在较低条件下的行为。

    对于未使用的 GPIO 引脚、请遵循以下建议:


    您能否告诉我、这是否在您的最后得到了处理?

    此致、

    Masoud