This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023-Q1:如何测试 INTOSC1 波形

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541192/tms320f28023-q1-how-to-test-intosc1-waveform

器件型号:TMS320F28023-Q1


工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、我的客户正在检查他们的电源序列、他们 现在使用 INTOSC1。 是否有任何方法可以输出此信号并通过示波器测试此信号? 谢谢!

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     TMS320F28023-Q1 上的上锁选项是 XCLKOUT 引脚。 默认情况下、在 XCLKOUT 上电时= OSCCLK/16、或 INTOSC1/16。
    您可以通过配置 PLLSTS 和 XCLK 寄存器、将其设置为与 OSCCLK 等效。

    TRM 中有更多详细信息、说明如果要在没有分频器的情况下传播 INTOSC1、如何正确配置寄存器。

    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Susan、

       上电复位后、XCLKOUT 引脚输出 XCLKOUT=OSCCLK/16 波形吗? 我的客户尝试测试、发现该引脚在上电后一直处于高电平状态、但没有输出时钟。

    黄色:XCLKOUT

    绿色:XRS

    您可以帮助检查一下吗? 谢谢!

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否将 GPIO18 的多路复用器控制设置为 XCLKOUT?

    此致、

    Susan