This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:如何将基于 SysConfig(图形用户界面)的外设器件初始化函数添加到现有工程中?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540803/tms320f28p650dk-how-can-the-peripheral-device-initialization-function-based-on-sysconfig-graphical-user-interface-be-added-to-an-existing-project

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我根据 TI 论坛的内容进行了修改并添加了“SysConfig"</s>“

这是我的配置、但存在错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许 F28P65 不是电路板的名称。 我通常将其留空、并在 syscfg 文件中选择正确的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您使用的 SysConfig 版本/CCS 是什么版本?  

    打开 SysConfig 文件时、它是否会提示您选择器件?

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 CCS 20、第一次打开 SysConfig 时、系统会提示我选择器件。            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您已在电路板参数中指定了“F28P65x",“,应、应指定为器件。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 我会尝试自行调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是说我应该写 F28p65DK9?我仍然不知道它。 我来看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我根据第一幅图 (1-6) 写了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 SysConfig、-device 参数应为“F28P65x"(“(--device “F28P65x")“)

    此致

    Siddharth