This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:Code Composer Studio 迁移

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539863/tms320f280037c-code-composer-studio-migration

器件型号:TMS320F280037C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

您好:

我已从 PC 和 CCS 版本迁移到 20.2、版本介于 12.2.0 和 20.2 之间。 我安装的产品有问题、因为未检测到它们。 但是、我一直在浏览安装指南、它应该能够检测已安装的软件包。 是否可能收到有关如何导入数据包的一些指导?

我在 ccs12.2 和另一台 PC 中安装的数据包是:

C200ware 4.01

controlSUITE

其中概述了 SysConfig

此致、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以尝试更新到最新的 C2000ware SDK 吗?
    此致、

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试使用最后的 c200ware 版本、但它仍然显示相同的错误。 通过将 TI 产品正确导入 CCS、更新 Code Composer Studio 首选项设置、可以解决该问题。 我没有找到任何关于如何正确改进这些产品的教程,所以它将有助于接收一个 LIN 在存储这种教程

    此致、

    David