Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280037CThread 中讨论的其他器件:controlSUITE、SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
您好:
我已从 PC 和 CCS 版本迁移到 20.2、版本介于 12.2.0 和 20.2 之间。 我安装的产品有问题、因为未检测到它们。 但是、我一直在浏览安装指南、它应该能够检测已安装的软件包。 是否可能收到有关如何导入数据包的一些指导?
我在 ccs12.2 和另一台 PC 中安装的数据包是:
C200ware 4.01
controlSUITE
其中概述了 SysConfig
此致、
David