This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:是否存在液体绝缘体环境 MCU 的设计工作条件?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540410/tms320f28377d-is-there-liquid-insulator-environment-is-the-designed-working-condition-for-mcu

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

您好专家

在我的一些客户用例中、他们会将整个 PCBA 浸泡在 液体绝缘体中、我想检查这是我们 DSP 的设计工作环境、还是许多情况下会导致一些潜在问题?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、只要器件受到电气短路和湿气(例如保形涂层)的保护、并且未在建议的工作条件(例如温度)之外使用、我就不会看到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件针对一般电子行业应用进行设计和认证、假设它焊接到具有自由气流的 PCB 上。 作为一种分析,一些客户可能会出于安全、腐蚀或防潮等各种原因在我们的设备上添加涂层。 此类涂层是在 TI 知识之外完成的、工程方向和鉴定由客户完成。

    可直接浸入液体中。 我们还意识到、一些客户这样做是为了提高优质电子产品的散热性能。 电子可靠性的行业论文表明、液体本质上是惰性的、因为不会对半导体产生明显的降解。 实际上、它可能有助于降低结温、从而实现硅器件的可靠性。

    但是、我们必须清楚地表明、TI 在 AEC-Q100 或 JEDEC 认证期间没有评估直接浸入式设计。

    我们愿意与客户进一步讨论此问题、以了解液体是什么。 是矿物油还是制冷剂?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要查看什么封装类型 — BGA 或 QFP?