This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:C2000-GANG

Guru**** 2557160 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1533695/tms320f28027f-c2000-gang

器件型号:TMS320F28027F
主题:C2000-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

这是我第一次使用此工具、无法对文件进行编程。 问题如下。 如何解决该问题?

自检正常

因为我的电路板已通电、所以我认为我不应该选择“由程序员提供“选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自检

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 ti XDS100V3 时、自检可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这一主题的专家本周将不在办公室。 感谢您的耐心。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正在等待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    需要检查的一点是、该器件的输入电压为 3.3V。 您能否检查提供的电源是否符合此要求?

     在启用这个 3.3V 复选框的情况下、自检显示为正常?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此器件的输入电压为 3.3V。

    自检 显示为 OK 、 我使用 TI XDS100V3、而不使用 C2000-GANG

    该设置正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    是、这似乎是正确的。 十六进制文件的格式是否正确?  您能否就此事另外联系 Elprotronic?

    support@elprotronic.com

    谢谢。此致、
    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于十六进制文件(通过 CCS 生成)、有什么特别的注意事项吗?

    我已联系过、但尚未收到回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

       根据 C2000-GANG 用户指南检查生成的文件是否采用可接受的格式 (*。txt、*。s19、*。s28、* S37、*。hex)。

    如果有外部电源连接到目标器件板并为其供电、则  不应将 GUI 设置为由编程器供电、因为它可能会导致电压冲突。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用了 通过 CCS 十六进制实用程序生成的*。hex  

     我有 一个外部电源连接到目标设备板并为它们供电,所以我不选择 编程器提供的 GUI .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youjun:

    您是否能够使用不同的 XDS 连接?

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youjun、

    由于您的 PCB/电路板由外部供电、因此您应该取消选中“Provided by Programmer“、如果您希望 C2000-GANG 为您的电路板提供 3.3V 电压、则该选项可供选择。

    目前、GUI 正在报告 VCC 欠压。  C2000-GANG 将测量它在 JTAG 接头引脚 5 上看到的电压、以确定器件是否通电。  您可以验证是否已将 PCB 3.3V 电源连接到此接头/引脚?

    我认为 XDS100 也会查找此信息以建立 JTAG 连接、但我们需要首先从 GUI 对话框中消除此错误。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我 验证该引脚是否为 3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 仍报告错误的 VCC?

    马特