This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:CMPSS2 HP3 有两个输入

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539610/tms320f28p550sj-cmpss2-hp3-has-two-input

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

CMPSS2 HP3 输入有两个输入引脚。 如何检查哪个引脚处于活动状态?

例如、在 syscfg 中、哪个引脚是 CMPSS2 HP3 输入引脚

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    您正在使用哪个软件包? 根据数据表、CMPSS2 HP3 上的 B0 仅在 100PZ 引脚封装上可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    封装为 100 引脚。 如何检查 哪个引脚是 CMPSS2 HP3 输入引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    您是否在数据表和 TRM 中检查了 100pz 的多路复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    如何检查 哪个引脚是 CMPSS2 HP3 输入引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leo、

    让我检查一下、我会回来给您的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    我确认上表中有一个错误。  B0/C11 应位于 CMP2 HPMXSEL = 4 和 LPMXSEL = 4 上。

    A10/B1/C10 正确无误、如图所示。

    会提交一个错误来更正文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    感谢您的确认。

    但是、syscfg 中的设置与错误 DS 相同。

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    是的、我们也需要纠正这个问题。  客户可以选择手动更正目前由 SysConfig 工具生成的 board.c/board.h 文件。

    如果它们使用的是 A10/B1/C10、这些是正确的、无需采取任何操作、则仅当它们使用 SysConfig 用于 B0/C11 时

    此致、

    Matthew