This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:是否可以移除 PowerPAD 外部的过孔?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546050/tms320f28p650sh-can-the-via-outside-powerpads-be-removed

器件型号:TMS320F28P650SH


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向使用 PZP 封装的客户询问这个问题。

根据下面的应用手册图 1、

https://www.ti.com/lit/an/slma002h/slma002h.pdf?ts = 1745983095261&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

是否似乎未使用 PowerPAD 外部的过孔?

如果是、用户能否只移除  PowerPAD 上的所有过孔、并仅保留 PowerPAD 下的 49 个过孔、即焊盘正方形(12x12 尺寸)下方的 49 (7x7) 过孔?

用户希望节省更多布局空间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    是的、用户可以肯定地移除 PowerPAD 区域之外的过孔。

    此致、

    Joseph