This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:不同的 C2000 器件通过 MCAN 实现载波同步。

Guru**** 2990000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547011/tms320f28p650dk-different-c2000-devices-achieve-carrier-synchronization-through-mcan

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、专家、不同的 F28P65 器件是否可以通过 MCAN 实现 PWM 载波同步? 最好是基于硬件的载波同步。
我注意到 MCAN 中的 MCAN_FEVT 信号可以连接到 pwmxbar。 但是、没有关于 MCAN_FEVT 信号的更详细说明。 此外、TI 是否有任何使用 CAN 实现 PWM 载波同步的演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    MCAN_FEVT 信号是一个过滤器事件、当在 RX 缓冲器中接收到过滤器 ID 与配置的接受滤波器值相匹配的 CAN 消息时、可以触发该事件。 我目前不知道我们有任何通过 CAN 实现 PWM 载波同步的示例、但我会邀请另一位专家来提供任何其他见解。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     表 22-3. TRM 中的 ePWM 同步选择列出了可用于 ePWM 计数器同步输入的所有源。

    MCAN 不是 PWM 载波同步的有效源事件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在手册中、MCAN_FEVT 可以连接到 PWMXBAR、然后连接到 DC 的同步、最后连接到 TB 的同步。
    因此、我想知道如何生成 MCAN_FEVT~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对请求的澄清以及您想了解如何生成 MCAN_FEVT。

    将转移回 MCAN 专家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如原答复所述。  MCAN_FEVT 信号是一个过滤器事件、当在 RX 缓冲器中接收到的 CAN 消息具有与配置的接受滤波器值相匹配的 filterID 时、可能会触发该事件。

    SFID2[8:6]位字段用于控制是否在过滤器匹配时生成 FEVT[2:0]事件。

    此致、

    Zackary Fleenor