This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:无法通过 C2000 IDEA 扩展"获取项目&quot

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544894/tms320f280039-unable-to-get-projects-with-c2000-idea-extension

器件型号:TMS320F280039
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我一直在尝试迁移到 CCS v20.0.2 并使用 C2000 IDEA 扩展。 不过、我在设置 C2000 IDEA 扩展时遇到了一些问题、就好像扩展没有响应一样。 我不确定这是应用程序配置问题、项目设置问题还是可能是扩展问题。

到目前为止、我已经能够创建工作区、添加现有工程、创建工程并成功编译这些工程(目前我在工作区中有 3 个工程)。 打开 C200 IDEA 扩展时、我导航到“C2000 IDEA — 功能“->“项目检测“、然后选择“获取项目“。 右侧的文件夹图标会响应单击操作、但我看到没有出现通知框或日志、表明已执行操作。 此外、这 3 个项目均未被检测到、“C2000 IDEA — 项目“部分仍然为空。 使用命令面板 (CTRL + SHIFT + P) 和运行“C2000:Get Projects“时、行为相同。

我希望获得解决此问题的帮助、以查看是否缺少某些内容、或者我当前的所有设置有问题。 我按照本指南进行了安装。  https://www.ti.com/lit/an/spradl6a/spradl6a.pdf?ts = 1753328974788

谢谢、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Matt、

    我将把它分配给一位 C2000-IDEA 项目专家。 同时、您可以尝试将其与最新版本的 CCS 20 (v20.2.0) 一起使用吗?

    自 20.0.2 以来、已修复了各种错误并增强了功能、如 Code Composer StudioTm 版本说明中所述

    包含以下下载链接以供参考:

    https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/20.2.0

    谢谢。此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参考、下面是我正在使用的 CCS 和扩展的当前版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fleenor、

    请您提供以下信息、以便我尝试在我这边重现问题、从而帮助我解决问题:
    1.您目前使用的是什么版本的创意扩展? 您从何处下载?
    2.涉及哪些 C2000 项目? 这些工程是否包含链接器文件?

    这些信息将帮助我们更有效地调试问题。 此外、您能否分享 CCS 内的 IDEA 扩展面板的屏幕截图、以验证扩展是否已激活?

    感谢您的支持。

    此致、
    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前使用的是创意扩展 v0.1.2、可从 CCS 扩展视图中下载。

    我已经加载了以下三个项目。

    - 2PH_IL_LLC_nonpowerSUITE_F28003x

    - PM Bus_Communications_Stack

    - bt4ch_F28003x

    我通过转到“File -> Create New Project 和对 F28003x 进行筛选“来导入这些工程。 起初使用的是内部项目、但当它不起作用时、选择了一些示例项目。 希望这样可以排除配置问题。

    下面是扩展面板的屏幕截图、其中包含上一个打开的项目中的文件。 由于“C2000 其他资源“部分会根据上下文进行更新、该扩展似乎已部分正常工作。


    对于操作系统,我也在使用 Linux, Fedora 42 是具体的。 图中提到、以防恰好是特定于操作系统的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我无法在我这边重现这个问题 我已经在 Windows 和 Linux 环境中测试过它、并且它工作正常。

    您能否尝试从 C2000Ware 中为 F280039x 器件运行任何 driverlib 示例、并检查相同的问题是否仍然存在?

    此致、
    Shashank