This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何添加更多 RAM

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28379D, CONTROLSUITE, TMS320F28379D, TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541999/tms320f28379d-how-to-add-more-ram

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28379DcontrolSUITE

工具/软件:

大家好、我正在探索向 F28379D 芯片添加更多 RAM 的选项。

目前、芯片有 1024KB 闪存和 204KB RAM。 如果我的代码增加或我希望以更快的采样时间(更快的执行周期)运行它、我将需要更多的 RAM 存储器。 是否可以添加更多 RAM(例如 IS61WV5128BLL-10TL)、以及如何将其连接到 F28379D?

放大 DSP 的大小:如果 RAM 升级不起作用、则最后应选择使用 1536KB 闪存的 F28388D 和 338KB RAM 的 F29H850 以及 4864KB 闪存和 452KB RAM。

F28379D 引脚布局(来自 https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28379d、图 5-5,第 13 页

RAM 引脚布局(来自 http://www.issi.com/ww/pdf/61-64wv5128axx-bxx.pdf、 第 2 页)

如果成功、应用中是否有任何设置(例如 MATLAB Simulink)、或者 F28379D 是否会自动识别和使用额外的 RAM?

此致、MB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处是指向 C2000 上提供的 EMIF 支持的链接。 如果这样可以满足您的需求、请告诉我们。

    https://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf 

    有关 外部存储器接口 (EMIF) 的 C28x Academy 一章:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AfcnE1gJNndsjeobl17Grw__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST 

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    感谢您的链接。

    我还在您共享的 PDF(附录 C)中的~\C2000Ware_4_02_00_00\boards\TIDesigns\F28379D_EMIF_DC\Altium.zip 中找到了一个 TI 示例

    PDF 中提到了通过 60 引脚连接器连接时、此设计可使用 TMDSCNCD28379D。 您能否说明这个引脚连接到了哪些引脚? 不幸的是、我无法确定这一点。 TMDSCNCD28379D 上有三个部分、每个部分具有 60 个信号。

    这张图片展示了用于 SRAM 卡的 60 引脚连接器。 它如何连接到 TMDSCNCD28379D?

    TMDSCNCD28379D 引脚排列位于 TMDSCNCD28377D_180cCARD_pinout_R1_3.PDF 中、来自~\controlSUITE\development_kits\~ controlCARDs\TMDSCNCD28379D_v1_0\R1_3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请允许我将这篇文章转发给 EMIF 专家以作进一步评论。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    存储卡可以连接到 TMS320F28379D LaunchPad 上的 J9。

    请在 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\boards 中找到原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanky 您非常感谢有关 TMS320F28379D LaunchPad 连接的回复和信息、但它是否也适用于 TMDSCNCD28379D

    https://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf 中 提供了对 TMDSCNCD28379D 和表 10 的引用

    另外、我看一下相应的 180 引脚控制卡集线站引脚布局、如何连接?

    从:controlCARDDockingStationR4_1-SCH.pdf(位于 C:\TI\controlSUITE\development_kits\~ExperimentersKits\120or 180pin_HSEC_DockingStn-HWdevPkg_v1_1\R4_1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是否也适用于 TMDSCNCD28379D

    是、但此电路板上的 60 引脚接头使用 EMIF2。

    如果我看一下相应的 180 引脚控制卡集线站引脚布局、如何连接?

    您可以使用控制卡上的连接器 J2。  

    EMIF2 信号不映射到 180 引脚接头、但您可以在 180 引脚接头上使用 EMIF1 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用控制卡上的连接器 J2。  [/报价]

    抱歉、J2 连接器(60 引脚)在哪里? 集线站上有一个 J2 连接器、但那是一个 14 引脚 (JTAG) 连接器。

    控制卡(来自 www.ti.com/.../TMDSCNCD28379D)

    dockign 车站(出发地:www.ti.com/.../TMDSHSECDOCK)

    集线站引脚布局位于:C:\TI\controlSUITE\development_kits\~ExperimentersKits\120or 180pin_HSEC_DockingStn-HWdevPkg_v1_1\R4_1、文件名:180_HSEC8_DV_pinout_R1_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据控制卡 (TMDSCNCD28379D R1.3) 的原理图、用于连接外部存储器(SDRAM、SRAM 等)的连接器为 J9。 F28379D 有两个 EMIF。 EMIF1 映射到 J1 180 引脚接头、EMIF2 信号映射到 J9 连接器。  

    扩展坞没有用于 SDRAM/SRAM 的专用接头。 您必须将 180-HSEC 上的 EMIF1 信号手动连接到内存适配器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我完全看不到 TMDSCNCD28379D 的背面(或更详细的原理图)。 连接器 J9 在那里 :)

    https://www.ti.com/lit/an/sprac96a/sprac96a.pdf 表 10 中的跳线 J2 有一件事:
    •J2-1 (GPIO_EM_A12) 和 J2-2 (EM_A12) 以实现 GPIO 控制的低电平、或
    •J2-2 (EM_A12) 和 J2-3 (GND) 以实现静态低电平

    好了 控制为低电平 对于异步存储器和 静态低电平 意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EMIF1 地址信号 A12 及更高版本不能路由到 60 引脚存储器连接器。 如果要访问更高的存储器地址(大容量存储器)、则需要连接地址信号 (A12、A13...) 存储器板。  

    •J2-1 (GPIO_EM_A12) 和 J2-2 (EM_A12) 以实现 GPIO 控制的低电平、或
    •J2-2 (EM_A12) 和 J2-3 (GND) 以实现静态低电平

    以上说明仅适用于 TI 内存适配器卡。  

    在 TI 内存适配器卡上、A12 会路由到同步存储器 (SDRAM) 和异步存储器 (SRAM)。 J2-1 的 GPIO_EM_A12 映射到 MCU GPIO_119。 如果 J2-2 连接了 J2-1、则必须在软件中手动切换 GPIO_119 以访问更高的地址。 如果 J2-2 连接到 J2-3(低电平)、则访问更高的地址将被忽略。