Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
您好:
我使用 F021_API 在闪存中写入数据。
我创建的用户函数必须在 RAM 中写入并执行。

我预计将复制表放置在 BINIT 段就足以将该函数从闪存复制到 RAM、因为 c_int00 会调用调用调用 copy_in 的_TI_auto_init


这就是这个论坛上有人向我解释的关于 CLA 的内容。
但是、尝试编译我的函数时、链接器会询问我符号 RamfuncsLoadStart、...
为什么 BINT 表是不够的?
此外、如果我要求 SysConfig 使 cmd 文件生成这个符号、我会看到生成的符号不正确:

因此、我必须自行要求正确的符号:

为什么 SysConfig 无法生成正确的符号?
感谢你的帮助。
Vincent