This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:CAN't RUN 补偿设计器 TIDM-02000 中的 — 峰值电流模式控制 (PCMC) 相移全桥 (PSFB) 工程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536032/tms320f280049c-can-t-run-compensation-designer-in-tidm-02000---peak-current-mode-controlled-pcmc-phase-shifted-full-bridge-psfb-project

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESysConfigcontrolSUITE

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

我尝试运行 → C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital 中的 tidm_02000 解决方案 Power_SDK_5_05_01_00\solutions\tidm_02000\f28004x\ccs

我正在使用工程→导入 CCS 工程方法打开文件夹 CCS 工程文件名→ PCMC_PSFB_F28004x   、但我在运行时遇到了问题 补偿设计器  指定 main.syscfg 添加到工程  

1 — 我尝试选择它   incr_build AS  闭合电压环路  并尝试运行 Compensation Designer  有时它运行,有时它不会运行,如果删除项目并再次导入它不会再次运行

2- 如果我在重新编译工程时  incr_build  选定为  闭合电压环路  它会显示下图中所示的错误、但如果我在什么时候重新编译工程  开 环电压  已选择下面的 pic 中的错误将消失



我的系统:

Ware_Digital、Power_SDK_5_05_01_00  

随数字电源 SDK 包一起安装的 C2000Ware_v5.04.00.00

CCS12.8.1.00005_win64

SYSCONFIG_1.24.1

controlSUITE

Win 11.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉晚回复。 当我离开办公室的时候,这个话题被分配给了我。 我将查看您的问题并提供一些反馈。 请留出 2 天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1-当我尝试 选择时  incr_build AS  闭合电压环路  并尝试运行 Compensation Designer  有时它运行,有时它不会也不会,如果删除项目并再次导入它不会再次运行

    如果您能提供更多关于无法运行的信息、我们可以尝试找出可能存在问题的原因。  

    2- 如果我在重新编译工程时  incr_build  选定为  闭合电压环路  它会显示下图中所示的错误、但如果我在什么时候重新编译工程  开 环电压  已选择下面的 pic 中的错误消失

    当 psfbpcmc_clatask.cla 文件正在编译时、会生成警告。  如果 您从 C28x 内核运行控制代码、则 不使用 psfbpcmc_clatask.cla、 可以安全地忽略这些警告。  

    Building file: "../psfbpcmc_clatask.cla"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/ti/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --cla_support=cla2 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu0 -O3 --opt_for_speed=5 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/device" --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_DigitalPower_SDK_5_05_01_00/c2000ware/driverlib/f28004x/driverlib" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/CLAmath" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/sfra" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/utilities" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/spll" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/power_measurement" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/libraries/DCL" --include_path="C:/ti/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include" --define=_DEBUG --define=CLA_DEBUG=1 --define=F28x_DEVICE --define=CPU1 --define=LARGE_MODEL --define=_FLASH -g --float_operations_allowed=32 --diag_suppress=10063 --diag_suppress=173 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --quiet --abi=eabi --cla_background_task=off -k --asm_listing --preproc_with_compile --preproc_dependency="psfbpcmc_clatask.d_raw" --include_path="C:/Users/a0323955/workspace_v12/PCMC_PSFB_F28004x/RELEASE/syscfg" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../psfbpcmc_clatask.cla"
    "..\psfbpcmc.h", line 272: warning #225-D: function "DCL_runDF22_C2" declared implicitly
    "..\psfbpcmc.h", line 273: warning #225-D: function "DCL_runClamp_C1" declared implicitly
    "..\psfbpcmc.h", line 277: warning #225-D: function "DCL_runDF22_C3" declared implicitly
    Finished building: "../psfbpcmc_clatask.cla"