请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C工具/软件:
您好 Champ、
我要找我的客户。
(1)。 当 AQCSFRC 应用时、在 SW 中 将 ePWM 强制设置为低 IMMEDIATELT 时、AQ 应处于立即模式、方法是将 AQSFRC 寄存器中的 RLDCSF 配置为立即加载、对吗?
(2)。 继续#1、 在 AQCSFRC 适用时使 ePWM 强制降低 IMMEDIATELT、并将 TBCTR 复位为 0。 这是可行的吗? 如果是、专家是否会明确说明如何?
谢谢。此致、
Johnny