This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ePWM AQCSFRC 配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542476/tms320f280039c-epwm-aqcsfrc-configuration

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。  

(1)。 当 AQCSFRC 应用时、在 SW 中  将 ePWM 强制设置为低 IMMEDIATELT 时、AQ 应处于立即模式、方法是将 AQSFRC 寄存器中的 RLDCSF 配置为立即加载、对吗?  

(2)。 继续#1、   AQCSFRC 适用时使 ePWM 强制降低 IMMEDIATELT、并将 TBCTR 复位为 0。 这是可行的吗? 如果是、专家是否会明确说明如何?   

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Champ、

    有没有机会在这里输入一些信息? 需要及时的支持来确认在软件中立即将 ePWM 强制为低电平的正确方法。  

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    我将在一周结束时查看和答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    今天有没有机会与您一起获得答案吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan:

    已经有一段时间了。 您有任何更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    1.正确、您需要将 RLDCSF 设置为 11: 立即加载(活动寄存器由 CPU 直接访问,而不是从影子寄存器加载)。

    2.我认为不可能这样做。 我假设您要在 tbctr =零时加载、那么应该只使用影子加载模式