This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:ADC 的最小/最大采样容量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546765/tms320f28377d-min-max-sample-capacity-of-adc

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对 TMS320F28377DPTPQ 中使用的四个 ADC 的采样容量有疑问。

数据表中仅列出了采样电容器的一个典型值、即 14、5pF。

 

我有一个问题:这个值的最大值和最小值的大致限制是多少、控制器中的所有 ADC (A-D) 之间是否存在差异?

BR FM

顺便说一下:在使用 ADC 的文档中始终是 Ch 12、5pF、我认为数据表中的 14、5pF 是正确的。 (C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具)(修订版 A)TMS320F2837xD 双核微控制器技术参考手册(修订版 K))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    每个器件的采样电容器是不同的。 您需要参阅器件的特定数据表。 该应用手册使用另一个器件作为参考。  

    对于 F2837x、每个 ADC 都具有相同的采样电容器、但寄生电容不同。 器件数据表中列出了每个通道的寄生电容: 表 6-12。 每通道寄生电容 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28377d.pdf