Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我对 TMS320F28377DPTPQ 中使用的四个 ADC 的采样容量有疑问。
数据表中仅列出了采样电容器的一个典型值、即 14、5pF。

我有一个问题:这个值的最大值和最小值的大致限制是多少、控制器中的所有 ADC (A-D) 之间是否存在差异?
BR FM
顺便说一下:在使用 ADC 的文档中始终是 Ch 12、5pF、我认为数据表中的 14、5pF 是正确的。 (C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具)(修订版 A); TMS320F2837xD 双核微控制器技术参考手册(修订版 K))