This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:同一开关周期内的第二个 PWM 脉冲 — 峰值电流控制模式

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, OPA354, OPA353, SFRA, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536404/boostxl-buckconv-second-pwm-pulse-inside-same-switching-cycle---peak-current-mode-of-control

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:SFRA、TIDM-DC-DC-BUCK 、OPA354、 INA240、OPA353

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我正在使用提供的 TI-BOOST-BUCKCONV 示例来处理升压转换器的 PCMC。 我将 dacrefpu 更改为 0.2、一切看起来都很好。  

当 TBPRD = 0 时、EPWM8A 会在脉冲上生成、当达到 IL_AMPS_pu = DAC 基准 (0.2) 时、EPWM8A 会关断、我会在示波器上看到与 iL 相关的良好波形。

dacrefpu 大于 0.3 时出现问题。 在同一开关周期中比较事件关断后、我会看到第二个导通脉冲。 从下面可以看到。

我看到、移除 EPWM8A 导通脉冲后、电感器电流 iL 上会出现一些尖峰。 但只能在 TBPRD = 0 时生成下一个接通脉冲。 我们在示波器上看到的第二个脉冲看起来是由于 iL 上的这个尖峰而发生的、这种尖峰不应该发生

请建议我如何解决此问题。

方面

Nagella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagella、

    dactrefpu 设置为 0.2 时、您能否提供电感器电流的示波器波形以便我可以进行比较?

    我想在您的定制电路板上、您是否对电流检测输入进行任何滤波、这会导致从 MCU 端读取电流出现一定的延迟? 正如您提到的、电流应在关断期间下降。 我可以看到、从 ePWM 周期开始(TBPRD = 0 时)到电感电流开始上升、存在相当大的延迟

    由于您似乎已经更改了原始参考设计的引脚多路复用、您能否再次检查从 CMPSS 到 EPWMXBAR 到 EPWM 的信号路径是否都针对您的硬件正确配置了?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您的答复。 附件是 dacrefpu 为 0.2 时 iL 高侧的波形。 在晚上上升和 iL 上升之间有一定的延迟,我不知道如何解决它,因为它是硬件相关的。 没有输入滤波器、但 IN+/-路径中具有 0r 电阻、并且有用于所需带宽的 150R 和 220pF 输出 RC 滤波器。

    当我将斜坡发生器的 RAMPDECVAL 从 7 增加到 26 时、问题得到解决、这使斜率更陡。 但延迟是我需要解决的另一个问题。 INA240A2 是具有 R002 检测电阻的检测放大器

    O:输出滤波器之前 B:滤波器 IL_HIGH_SIDE 之后

    O:EWPM8A、B:过滤器 IL_HIGH_SIDE 之后

    方面

    Nagella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagella、  

    该波形看起来更适合 PCMC。 对于升压转换器、您是否能够提供与此电路相关的原理图片段? 这将有助于更好地了解导致此延迟的原因

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很抱歉耽误你的时间。 以下是高侧电流检测的原理图。0 和连接到 UC ADC 引脚的后置滤波器。

    我还有一个问题、在实施峰值电流控制器时、是否需要在使用 SFRA 频率分析仪时进行输出端高带宽电流检测、或者可以在测量输出电流时使用低带宽控制器 INA186A3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    感谢您提供原理图、一位同事和我将查看此内容、以便更好地了解设计

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯定会等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到数据表  INA186A3 具有非常低的带宽。 通常、右拇指法则是在这种情况下使用开关频率的传感器 BW 10x。

    此外、由于我们直接使用电感器电流信号作为比较器的输入、而不提供给 ADC、因此我们不需要使电感器电流形状平滑的激进滤波器。 因此、减小滤波器值以保持电感器电流波形的形状。

    此外、以下波形显示了次谐波振荡、每当转换器的有效占空比> 0.5 时、这是一种常见现象。 因此、我们将斜坡添加到提供给内部电流环路的电流基准(由 DAC 实现)中。 您可以尝试增加此 DAC 基准的斜率。

    请向我们提供您的硬件规格吗?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    感谢您的答复。 我正在使用 INA240A2 进行电感器电流检测、而我有波形表示相对于低侧 MOSFET 的 PWM 脉冲的电感器电流。

    而且、我减小了滤波器、并且电感器电流从 PWM 脉冲开始、偏移没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑 200kHz 的频率、我担心该 INA240A2 仍然无法正常工作。 我可以看到它的 BW、如下所示、其中显示了运算放大器将如何响应正弦信号。 尝试放大的信号是三角形信号、它包含多个正弦频率、这些频率是开关频率的整数倍。 考虑到适当的经验法则、您需要为此应用至少具有 2MHz + BW OPAMP (10x 200kZ)。 我们在 TIDM-DC-DC-BUCK 中使用了 44MHz OPAMP。

    由于电流分流器与电感器串联、因此您要测量浮动差分电压。 其 CMRR 可能足以满足电机应用的要求、但不适用于高频降压转换器。 您可以在此图中查看开关频率所在的位置、了解共模电压将被抑制的程度。

    另外、我从您的帖子中看到、随着斜率的增加、您已经解决了增大斜率时的问题、其中较低的斜率可能会导致次谐波振荡。

    希望这对您有所帮助。 如果您在修复上述项目后遇到任何特定问题、请告知我们。

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    感谢您的澄清。 我更清楚地知道需要注意哪些规格。 我最初选取了带有 250MHz Gain BW 的 OPA354、但我在采样的电感器电流中看到了 PWM 开关谐波。 因此、我选择了具有 PWM 抑制功能的 INA240、从而实现了干净的电流检测、我认为这种检测效果很好。 但是、有一个您提到的低带宽偏移。 如果我返回到运算放大器、恐怕会在电流检测电路上看到 PWM 开关尖峰。 我尝试了 OPOA353 与 44Mhz 带宽。 如果您认为它可以提供干净的电流检测、那么我会先尝试一下。

    使用 OPA354 (250MHz BW) 和 INA240A2 (400kHz BW) 时、CMRR 看起来几乎相同、在 OPA353 (44Mhz BW) 上的选择较少、即在 BUCKCONV 设计中使用 60dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    减小 OPAMP 带宽以消除电流尖峰是不好的做法。 可以使用 R-C 滤波器来减少这些尖峰。 我们在代码中演示了消隐窗口功能、可屏蔽开关事件期间的这些异常尖峰并避免虚假周期跳闸。 您可以启用或编辑它。 此外、请尝试使用不同的斜率值、看看是否可以解决次谐波振荡。

    请尝试这些建议的方法,并告诉我们如何。   

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、苏米特

    我们将尝试使用运算放大器、并使用新结果更新主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请告诉我们。

    谢谢、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    我看到、在差分运算放大器配置中没有合适的运算放大器可以提供 3.3V 输出(即 VCM (18V)> Vs (3.3V))、以将电流检测馈入 F280049C 的 3.3V ADC 引脚。

    因此、我想我除了选择 Vcm > Vs 正确的电流检测放大器之外没有其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    我附上了 INA 的示例、您可能需要参考此设计所需的规格: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina296a.pdf

    在中、尽管电源为 3.3V、但其 Vcm 仍为 −5V 至 110V。 在搜索器件时、您可能要使用的术语是“宽共模电压范围“。

    有道理吗?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、

    订购了配件、很快就会试用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果这样可以解决问题、请告诉我们。

    此致、
    Sumit