This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ADC 模块 D 和 E 不工作

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547449/tms320f28p550sj-adc-module-d-and-e-are-not-working

器件型号:TMS320F28P550SJ
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

您好、

我已经使用 F28P550SJ(100 引脚封装)MCU 了一段时间。 根据此 MCU 的规格表、它有 5 个独立的 ADC 模块 (A、B、C、D、E)。  当我们 在上一个工程中使用 ADC 模块 A、B、C 时、它们的效果很好。 在我们的新项目中、我们决定还使用 ADC 模块 D 和 E 来支持我们的设计、但模块 D 和 E 似乎无法按我们的预期工作。

我甚至无法配置 ADC 模块 D 和 E 的寄存器。在 CCS 调试模式下运行时、我仔细检查了存储器中所有 ADC 寄存器的地址(如下表所示)、这些寄存器都分配在正确的位置、但它只是不允许我更改模块 D 和 E 寄存器的任何位值、 但同时、我对模块 A、B、C 中寄存器的位值也没有问题

这似乎是某种东西保护它不被写,或者也许是一些我不明白的东西。

请告知、这对我们来说非常紧迫。

谢谢你。

从用户手册中、

在 CCS 调试模式下、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 的某人能否查看并提供建议供进一步调查? 谢谢你。  

    注意:我是在使用 TI 扩展坞的 TI 控制卡上对此进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 的任何人都可以查看并提供一些意见吗?

    例如、这个 MCU 实际上是否 支持 ADC 模块 D 和 E? 或者、为了使用模块 D 和 E、我遗漏了什么?

    这对我们来说确实是紧迫的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    该器件支持该器件中的所有 5ADC。  

    • 您是否可以尝试使用 SysConfig 工具来配置此配置任何 ADC 示例代码都能帮助您进行查看  
    • 您使用的 C2000 ware 版本是什么?

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的建议。 我使用的是 C2000Ware_5_04。

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    在这里你可以尝试 ADC 示例代码.. 配置是否有助于观察 ADC D 和 E 的任何输出?

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。