Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
您好、
我已经使用 F28P550SJ(100 引脚封装)MCU 了一段时间。 根据此 MCU 的规格表、它有 5 个独立的 ADC 模块 (A、B、C、D、E)。 当我们 在上一个工程中使用 ADC 模块 A、B、C 时、它们的效果很好。 在我们的新项目中、我们决定还使用 ADC 模块 D 和 E 来支持我们的设计、但模块 D 和 E 似乎无法按我们的预期工作。
我甚至无法配置 ADC 模块 D 和 E 的寄存器。在 CCS 调试模式下运行时、我仔细检查了存储器中所有 ADC 寄存器的地址(如下表所示)、这些寄存器都分配在正确的位置、但它只是不允许我更改模块 D 和 E 寄存器的任何位值、 但同时、我对模块 A、B、C 中寄存器的位值也没有问题
这似乎是某种东西保护它不被写,或者也许是一些我不明白的东西。
请告知、这对我们来说非常紧迫。
谢谢你。
从用户手册中、

在 CCS 调试模式下、