This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIEVM-VIENNARECT:与 TMDSCNCD28P55X 兼容?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIEVM-VIENNARECT, TMDSCNCD28P55X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547988/tievm-viennarect-compatible-with-tmdscncd28p55x

器件型号:TIEVM-VIENNARECT
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28P55XC2000WARE

工具/软件:

您好团队:

我 是否可以将 TMDSCNCD28P55X 用于 TIEVM-VIENNARECT?

如果没有、您能向我推荐任何与 TIEVM-VIENNARCT 兼容且支持 TI Edge AI Studio 的 MCU 控制卡吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队:

    有人能帮我吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kei、

    是的、您可以使用 TMDSCNCD28P55X。

    您还可以通过 查看以下位置的参考设计原理图中的信号和外设要求来确认这一点

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital DesignOutputs\Power_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_1000\hardware\MCU011A\DesignOutputs\Schematics.

    请注意、固件未移植到  TMDSCNCD28P55X、此器件上没有用于电流检测的 Σ — Δ 调制器。 S/D 检测电流 对于控制是可选的。 您可以使用来自电流传感器的 Lx_Fdbk 模拟信号进行控制。

    此致、

    Sumit