Thread 中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE、C2000WARE 、BOOSTXL-DRV8323RH、 TMS320F28069MBOOSTXL-DRV8301、 BOOSTXL-DRV8305EVM、BOOSTXL-DRV8323RS、 BOOSTXL-3PHGANINV、 MOTORWARE、LAUNCHXL-F28069M、 DRV8305、 DRV8301、 LAUNCHXL-F28P55X、 SysConfig
工具/软件:
我需要一个微控制器、使我能够:
-实施扭矩,速度和位置控制(显然不是所有在同一时间,我想能够尝试所有三个)。
-有传感器控制(我将有一个编码器,可能也有一个备用霍尔传感器)
可以告诉我 哪一个微控制器满足这两个条件 ?
如果我理解正确,而与旧的一代(例如 F28069M)你有大约 21 个项目实验室.. 与较新的一代 (F280039C) 我有一个项目有 4 个调试级别,但我不认为有一个 debug_level 允许位置控制.. 还是该怎么办?
(与问题无关,但我也读到过有人尝试(并成功)将一个旧的项目实验室“转换/传递“到新的微控制器中... 但这不是一件容易的事情,我不记得那里有一个官方指南)
谢谢你。
此致