This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:峰值 CAN 的替代方案

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549700/tms320f280049c-alternative-of-peak-can

器件型号:TMS320F280049C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

使用 PEAK CAN 分析仪模块的 CAN 引导加载程序示例代码依赖于 PEAK CAN 分析仪。
由于我有一个 IXXAT CAN 分析仪、 我们如何 修改脚本。
是否有任何支持文档可用于其他 CAN 分析仪。

希望能尽快收到您的回复!

谢谢你

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh、

    我们没有任何用于将 CAN 闪存编程器移植到另一个 CAN 收发器的文档、但源代码都在 C2000Ware 中提供 ( C2000 Ware_Install_Location \utilities\flash_programmers\can_flash_programmer\can_flash_programmer.sln)。 如有必要、您可以修改源代码、使主机不利用 PEAK CAN 库、而仅使用可用于 IXXAT CAN 收发器的库。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Skyler Baumer、

    我提到了 can_flash_programmer.sln 以及 VProj 文件。
    我可以在这里添加 IXXAT API、您会指导我如何创建或编译到.exe 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh、

    您应该能够通过在 Visual Studio IDE 中构建工程来编译 exe。

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler、

    实际上我已导入、(C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer)

    Visual Studio Code 中的 can_flash_programmer 文件夹。
    导入后、我要编译它。

    或者我需要打开 sln 文件并编译它吗?
    其实我对此有疑问,请您分享所有命令来编译和执行整个项目。

    感谢您发送编修。我希望能尽快收到您的来信!

    此致、
    nibesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nibesh、

    我将关闭此主题、因为正在继续讨论另一个主题

    此致、

    Skyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler、

    当然您可以在此处结束讨论、我们可以在另一个主题中进行讨论...

    谢谢