Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
使用 PEAK CAN 分析仪模块的 CAN 引导加载程序示例代码依赖于 PEAK CAN 分析仪。
由于我有一个 IXXAT CAN 分析仪、 我们如何 修改脚本。
是否有任何支持文档可用于其他 CAN 分析仪。
希望能尽快收到您的回复!
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
工具/软件:
您好:
使用 PEAK CAN 分析仪模块的 CAN 引导加载程序示例代码依赖于 PEAK CAN 分析仪。
由于我有一个 IXXAT CAN 分析仪、 我们如何 修改脚本。
是否有任何支持文档可用于其他 CAN 分析仪。
希望能尽快收到您的回复!
谢谢你
您好、Nibesh、
我们没有任何用于将 CAN 闪存编程器移植到另一个 CAN 收发器的文档、但源代码都在 C2000Ware 中提供 ( C2000 Ware_Install_Location \utilities\flash_programmers\can_flash_programmer\can_flash_programmer.sln)。 如有必要、您可以修改源代码、使主机不利用 PEAK CAN 库、而仅使用可用于 IXXAT CAN 收发器的库。
此致、
Skyler
您好、Skyler、
实际上我已导入、(C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\can_flash_programmer)
Visual Studio Code 中的 can_flash_programmer 文件夹。
导入后、我要编译它。
或者我需要打开 sln 文件并编译它吗?
其实我对此有疑问,请您分享所有命令来编译和执行整个项目。
感谢您发送编修。我希望能尽快收到您的来信!
此致、
nibesh