This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:Ware_Motor Control_SDK_

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023, TIDM-02010, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549105/tms320f28023-c2000ware_motorcontrol_sdk_

器件型号:TMS320F28023
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARETIDM-02010MOTORWARE

工具/软件:

你(们)好

我们使用 tms320f28023 控制器进行空调压缩机电机控制。

我们是否可以 对 tms320f28023 控制器使用 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x 系列代码。

因为我们找不到任何为  tms320f28023 控制器指定的解决方案。

请您在这方面提供帮助。

此致

Navaneeth Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提醒.......................................................

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对延迟响应深表歉意。

    若要将 TIDM-02010 参考设计与没有预先存在工程的 MCU 配合使用、您需要遵循 TIDM-02010 设计指南中有关将工程移植到新器件的说明。

    不过、需要注意的是、TI.com 上仍提供了新一代电机控制 SDK MotorWare 中的完整 F2803 MCU 电机控制工程。 如果您确定这是您打算使用的芯片、我建议您首先参考这些芯片。

    此致、
    Jason Osborn