请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28023Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 TIDM-02010、 MOTORWARE
工具/软件:
你(们)好
我们使用 tms320f28023 控制器进行空调压缩机电机控制。
我们是否可以 对 tms320f28023 控制器使用 Ware_Motor Control_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_02010_dmpfc\f28002x 系列代码。
因为我们找不到任何为 tms320f28023 控制器指定的解决方案。
请您在这方面提供帮助。
此致
Navaneeth Kumar