This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何在 CCS 20.2.0 上使用 C2000Ware_6_00_00

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549971/tms320f28377s-how-to-use-c2000ware_6_00_00_00-on-ccs-20-2-0

器件型号:TMS320F28377S
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的:

同时  安装了 C2000Ware_5_05_00_00 和 C2000Ware_6_00_00_00。

  CCS 20.2.0 上仅显示 C2000Ware_5_05_00_00

我需要  C2000Ware_6_00_00_00 软件包。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Insan:

    我已经联系了 CCS 专家、他们应该会尽快收到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Insan:

    您使用的是 CCS20.2 台式机吗?

    可以转到“File"->"Preferences"->"Code Composer“ Composer Studio“ Studio Settings..."“ Settings..."</s>“ “

    然后在常规->产品下、单击刷新。

    看看这样是否有助于重新加载 C2000ware 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我使用的是 CCS 20.2.0 Window 桌面版。

    如以下所示、您的情况已经相同。

    如封装管理器中所示、

    但未激活。

    所以,仍然有问题。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、Resource Explorer(以及关联的新工程向导)可能滞后于 TI.com 提供的内容。 我确认 C2000 团队尚未完成 C2000Ware v6 的切换。 要使用 v6 示例、您必须立即执行手动导入:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照建议导入、如下所示。

    并打开“freertos_ex_c28x_led_blinky_syscfg.syscfg",“,</s>、

    将“器件“更改为“TMS32F28377S"</s>“

    点击“Confirm",“,</s>、

    则 CCS 已失效。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、则 CCS 已失效。

    您能解释一下这意味着什么吗? CCS 崩溃了吗? 或挂起?

    此外、您能否确认 CCS 发现了 C2000Ware 6.0?

    https://www.ti.com/video/6369988068112

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    死意味着挂起。

    是、CCS 发现了 C2000Ware 6.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、C2000Ware 6.0 已由 CCS 发现

    我重现了这个问题。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12822

    我注意到在打开文件后更改器件时会出现挂起。 如果在打开*。syscfig 文件时首次提示更改器件、则会显示以下文件: