Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DKThread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
您好专家
客户的 F28P65 设计进入试验阶段。 当多次随器件下载固件时、Uniflash 报告了“Error connecting to the target Error –151"(“(连接(连接到 1PC 器件的目标错误–151")“)。 用新器件更换后、问题即可解决。
客户测量损坏的器件调试引脚的阻抗与正常器件引脚的阻抗相同。
使用 CCS 测试连接也无法获得正常反馈。
想 与您核实是否有任何客户需要注意的事项、以防止在闪存程序期间出现该问题?
谢谢
Joe