This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:程序下载问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551721/tms320f28p650dk-program-download-issue

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好专家

客户的 F28P65 设计进入试验阶段。  当多次随器件下载固件时、Uniflash 报告了“Error connecting to the target Error –151"(“(连接(连接到 1PC 器件的目标错误–151")“)。 用新器件更换后、问题即可解决。

客户测量损坏的器件调试引脚的阻抗与正常器件引脚的阻抗相同。

使用 CCS 测试连接也无法获得正常反馈。

想 与您核实是否有任何客户需要注意的事项、以防止在闪存程序期间出现该问题?

谢谢

Joe