主题中讨论的其他器件:TIDA-010090、 TIDA-010087、 C2000WARE
工具/软件:
您好 TI、
我从事过升压转换器的 PCMC 电压运行模式、在该模式下、我会将输出电压控制在某个电平、例如 24V。 我还能够实现 PCMC 电流运行模式、在此模式下、我将输出电流限制为 4A。 这是基于 PCMC 策略的两种不同的操作模式。 现在我正在尝试合并这两种工作模式、以便可以先使用 CC 工作模式为电池充电、然后再切换到 CV 工作模式。
我的问题是、在这两种操作模式之间实现这种 CC、CV 和切换时、是否有任何参考示例?
方面
Nagella