This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:如何使用 PCMC 策略从恒流模式切换到恒压模式?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010090, TIDA-010087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549100/boostxl-buckconv-how-to-switch-from-constant-current-mode-to-constant-voltage-mode-using-pcmc-strategy

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:TIDA-010090TIDA-010087C2000WARE

工具/软件:

您好 TI、

我从事过升压转换器的 PCMC 电压运行模式、在该模式下、我会将输出电压控制在某个电平、例如 24V。 我还能够实现 PCMC 电流运行模式、在此模式下、我将输出电流限制为 4A。 这是基于 PCMC 策略的两种不同的操作模式。 现在我正在尝试合并这两种工作模式、以便可以先使用 CC 工作模式为电池充电、然后再切换到 CV 工作模式。

我的问题是、在这两种操作模式之间实现这种 CC、CV 和切换时、是否有任何参考示例?

方面

Nagella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagella、

     TIDA-010090 能够在恒流模式和恒压模式之间切换。 有关此实现的更多信息、您可以参阅设计指南、DigitalPower SDK 包含固件代码。 您还可以在此处查看其他一些受支持的参考设计的简要概述: https://software-dl.ti.com/C2000/c2000_apps_public_sw/c2000ware_sdk/digitalpowersdk/5_03_00_00/html_guide/SOLUTIONS.html

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您为我指出正确的方向,我已经浏览了代码和我理解的大部分代码,我甚至使用它作为我的项目的基础。

    有一点我认为、在使用非同步启动时、很难发现哪款是非同步转同步开关计时器。  

    我看到 loopParam_CC 中使用的 startup 变量在计时器中使用、但我无法弄清楚该启动变量在初始化代码之外的使用位置。

    从图 2 中、我将其设置为 10ms、但在运行时检查该条件的位置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    我已经联系了这个软件的开发人员,谁从事这个设计,他对你的问题的评论

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohan:

    TIDA-010090  针对电池测试进行了优化、因此只有电流检测信号在电容器之后测量输出电流。 为避免启动时出现反向电流、 电源 以 NON_SYNCIN_MODE 启动(LS FET 关断)。 经过一段由 DCM_STARTUP_DELAY 设置的延迟后、转换器切换到 SYNCRHONOUS_MODE、低侧占空比= 1 — 高侧占空比。

    似乎未在设计中实现。  您可以查看 TIDA-010087 解决方案。 在 BT2PH_updateEnable 函数中检查该条件。
    Ware_Digital:Power_SDK_5_04_00_00\solutions

    关于 CC 和 CV 实现、您可以参阅此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550224/tida-010087-tida-010087?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tida-010087# 

    此致、

    Shaury