Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、我需要我的高级设计项目方面的帮助。 我的高级设计项目目标是创建一个 PID 负载控制器、使用电池储能系统为商业楼宇供电、以便在超过公用电网可提供的电量时对楼宇进行放电。 我使用 F28069M 微控制器的目标是使用一种算法、使实际功率需求(C 列)能够调整到相对于平均值的设定点、即 93.62KW。 我查看了 DCL 库提供的服务器代码、并尝试找到一个代码、以便我能够准确地调整值以实现快速系统响应、并以与调优值相对应的占空比生成 PWM 信号。 我查看的代码是下面提供的代码:
/* Example_F28069_pid.c
*
*版权所有 (C) 2020 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
保留所有权利
*
*/
//头文件
#include “F2806x_Device.h"</s>“
#include “F2806x_examples.h"</s>“
#include “F2806x_GlobalPrototypes.h"</s>“
#include “DCLF32.h"</s>“
//函数原型
外部中断无效 control_isr (void);
//全局变量
长 IdleLoopCount = 0;
长 IsrCount = 0;
浮点数= 0.25f;
浮动 YK;
浮动 lk;
Float UK;
DCL_PID pid1 = PID_DEFAULTS;
浮动占空比;
浮点数= 0.95f;
浮动 lowerlim = 0.05f;
unsigned int clampactive;
/* main */
main()
{
/*初始化系统*/
InitSysCtrl ();//[F2806x_sysctrl.c]
dint;//禁用中断
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;
InitPiectrl ();//初始化 PIE 控制寄存器[F2806x_PIECTRL.c]
InitPieVectTable ();//初始化 PIE 矢量表[F2806x_PieVect.c]
EALLOW;
PieVectTable.ADCINT1 =&CONTROL_ISR;//[F28069_PID_CISR.c]
EDIS;
/*配置 ePWM1 */
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;
EDIS;
InitEPwm ();//[F2806x_epwm.c]
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.CTRMODE = 3;//冻结 TB 计数器
EPwm1Regs.TBCTL.bit.PRDLD = 1;//立即加载
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.PHSEN = 0;//禁用相位加载
EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 3;//禁用 SYNCOUT 信号
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.HSPCLKDIV = 0;// TBCLK = SYSCLKOUT
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.CLKDIV = 0;//时钟分频器=/1
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.FREE_SOFT = 2;//在仿真暂停时自由运行
EPwm1Regs.TBPRD = 0x2328;//为 ePWM1 设置周期 (0x2328 = 10kHz)
EPwm1Regs.TBPHS.all = 0;//时基相位寄存器
EPwm1Regs.TBCTR = 0;//时基计数器寄存器
EPwm1Regs.ETSEL.BIT.SOCAEN = 1;//启用一个组上的 SOC
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 1;//从零匹配中选择 SOC
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;//在发生第 1 个事件时生成脉冲
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = 0;//启用影子模式
EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = 2;//在 CTR =零时重新加载
EPwm1Regs.CMPA.HALF.CMPA = 0x0080;//设置比较 A 值
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET;//在 CMPA 向上匹配时为高电平
EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = AQCLEAR;//在零匹配时为低电平
EALLOW;
SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;
EDIS;
/*配置 ADC */
InitAdc ();//[F2806x_ADC.c]
EALLOW;
AdcRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 0;//早期中断生成
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1E = 1;//启用 ADCINT1
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1CONT = 0;//禁用 ADCINT1 连续模式
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT1SEL = 1;//设置 EOC1 以触发 ADCINT1
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2E = 0;//启用 ADCINT2
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2CONT = 0;//禁用 ADCINT1 连续模式
AdcRegs.INTSEL1N2.bit.INT2SEL = 0;//设置 EOC1 以触发 ADCINT2
AdcRegs.ADCSOC0CTL.BIT.CHSEL = 0;//将 SOC0 通道选择设置为 ADCINA0
AdcRegs.ADCSOC1CTL.BIT.CHSEL = 8;//将 SOC1 通道选择设置为 ADCINB0
AdcRegs.ADCSOC0CTL.BIT.TRIGSEL = 5;//由于轮循 SOC0 首先转换、然后是 SOC1、因此在 EPWM1A 上设置 SOC0 开始触发
AdcRegs.ADCSOC1CTL.BIT.TRIGSEL = 5;//由于轮循 SOC0 首先转换、然后是 SOC1、因此在 EPWM1A 上设置 SOC1 开始触发
AdcRegs.ADCSOC0CTL.BIT.ACQPS = 6;//将 SOC0 S/H 窗口设置为 7 个 ADC 时钟周期 (6 ACQPS 加 1)
AdcRegs.ADCSOC1CTL.BIT.ACQPS = 6;//将 SOC1 S/H 窗口设置为 7 个 ADC 时钟周期 (6 个 ACQPS 加 1)
EDIS;
/*配置 GPIO */
InitGpio ();//[F2806x_GPIO.c]
EALLOW;
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34 = 0;// GPIO34 = I/O 引脚
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO34 = 1;// GPIO34 =输出
GpioDataRegs.GPBSET.bit.GPIO34 = 1;// GPIO34 = 1
GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39 = 0;// GPIO39 = I/O 引脚
GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO39 = 1;// GPIO39 =输出
GpioDataRegs.GPBCLEar.bit.GPIO39 = 1;// GPIO39 = 0
EDIS;
/*初始化控制器变量*/
pid1.kp = 9.0f;
pid1.Ki = 0.015f;
pid1.kd = 0.35f;
pid1.kr = 1.0f;
pid1.c1 = 188.0296600613396f;
pid1.c2 = 0.880296600613396f;
pid1.d2 = 0.0f;
pid1.d3 = 0.0f;
pid1.i10 = 0.0f;
pid1.i14 = 1.0f;
pid1.Umax = 1.0f;
pid1.Umin =–1.0f;
RK = 0.25f;//控制参考的初始值
LK = 1.0f;//控制循环未饱和
/*启用中断*/
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;//启用 PIE INT 1.1 (ADCINT1)-[adcisr]
IER |= M_INT1;//启用内核中断 1 (ADC)-[CONTROL_ISR]
SetDBGIER (0x0001);//启用实时调试中断
EINT;//启用全局中断屏蔽
EALLOW;
EPwm1Regs.TBCTL.BIT.CTRMODE = 0;// PWM1 计时器:递增和启动
EDIS;
/*空闲循环*/
while (1)
{
IdleLoopCount++;//递增循环计数器
asm(“ NOP“);
}// while
}//主要
/*控制 ISR:由 ADC EOC 触发*/
中断无效 CONTROL_ISR (void)
{
PieCtrlRegs.PIEACK.ALL = PIEACK_GROUP1;
AdcRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1;
//读取 ADC 通道
YK =((float) AdcResult.ADCRESULT0 - 2048.0f)/ 2047.0f;
//运行 PID 控制器
UK = DCL_runPID_C4 (&pid1、rk、YK、lk);
//用于防饱和复位的外部钳位
clampactive = DCL_runClamp_c1 (&UK、upperlim、lowerlim);
LK =(clampactive == 0U)? 1.0f:0.0f;
//将 u (k) 写入 PWM
占空比=(UK / 2.0f + 0.5f)*(float) EPwm1Regs.TBPRD;
EPwm1Regs.CMPA.HALF.CMPA =(UINT16) 占空比;
IsrCount++;
}
/*文件结尾*/
我知道这个代码能够生成 PWM 信号;但是、我需要一个能够提供准确且与系统对应的 KP、KI、KD 值的代码。 我知道这个问题很乏味、但我真的陷入困境、需要一些有关控制器的帮助、因为我在控制器或控制系统方面没有那么多的经验。 下面附件是 Excel 文件、其中“实际功率需求“列突出显示了我尝试调整的值。