This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:ADCB 通道 20 是否可用于 100 引脚封装?

Guru**** 2560650 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1553613/tms320f28p650sh-is-adcb-channel-20-available-on-100-pin-package

器件型号:TMS320F28P650SH
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具/软件:

尊敬的 Champs:

数据表中的引脚属性表 显示了有关引脚 23 的多路复用功能、其中包括 ADCB 输入 20。 但是、SysConfig 显示 B20 不可用于 100 引脚封装。

请确认。

此致、

Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    感谢您提前通知我们。 数据表是正确的、SysConfig 工具似乎存在一些问题。  

    您能告诉我们 C2000WARE 和 SysConfig 工具版本吗?  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    感谢您的答复。

    我的客户使用了桌面版本的 CCS 和 C2000WARE、我不确定哪些版本、但可能是最新的版本。  我使用了基于云的 SysConfig 进行检查和确认。

    如果您查看引脚排列图(数据表的 P22)、您会发现引脚 23 仅支持 A2、而不支持 B20。 支持 多个 ADC 输入的引脚将同时显示这两个输入、 例如、显示 A14/B14/C14 的引脚 26。 它与 SysConfig 一致。

    这可能会导致我的客户端发生器件更改。  那么、您能否再次与团队核实并让我知道您的职业生涯?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以对此进行更新吗?

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kien

    我已经确认这是我与团队讨论的 SysConfig 问题。  

    TRM 中的表格正确、A2 和 B20 位于同一引脚上。 已检查其他引脚、根据表执行的多路复用测量是正确的。

    仅适用于 引脚 26 和引脚 27 所有 ADC 多路复用选项均存在且具有相同的 ADC 通道,这将是提及所有多路复用组合的原因之一。

    BR、

    Nilesh   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilesh

    感谢你的帮助。 我们什么时候可以得到修复?

    此致、

    Kien Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    团队正在研究它。 他们完成检查后、应该修复 SYSCONFIG / C2000 软件版本的下一个角色输出中的问题。

    现在、您可以尝试抑制 SysConfig 工具中的错误、并尝试这样做是否有效。

    BR、

    Nilesh