Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
尊敬的 Champs:
数据表中的引脚属性表 显示了有关引脚 23 的多路复用功能、其中包括 ADCB 输入 20。 但是、SysConfig 显示 B20 不可用于 100 引脚封装。
请确认。

此致、
Kien Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Champs:
数据表中的引脚属性表 显示了有关引脚 23 的多路复用功能、其中包括 ADCB 输入 20。 但是、SysConfig 显示 B20 不可用于 100 引脚封装。
请确认。

此致、
Kien Nguyen
您好、Nilesh
感谢您的答复。
我的客户使用了桌面版本的 CCS 和 C2000WARE、我不确定哪些版本、但可能是最新的版本。 我使用了基于云的 SysConfig 进行检查和确认。
如果您查看引脚排列图(数据表的 P22)、您会发现引脚 23 仅支持 A2、而不支持 B20。 支持 多个 ADC 输入的引脚将同时显示这两个输入、 例如、显示 A14/B14/C14 的引脚 26。 它与 SysConfig 一致。
这可能会导致我的客户端发生器件更改。 那么、您能否再次与团队核实并让我知道您的职业生涯?

此致、
Kien Nguyen