This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:为 f28379d 刷写代码后、CSS 中出现调试探针错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552435/tms320f28379d-debug-probe-error-in-css-after-flashing-code-for-f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

尊敬的团队:

在刷写代码后、我们在使用 C28xx_CPU1 时遇到问题。 在刷写一分钟内、我们会收到以下错误。

C28xx_CPU1:错误:(错误–1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)  
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误–1135 @ 0x8163B)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)  
C28xx_CPU1:20 次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接前无法从目标删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。  建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。

此问题在刷写代码后的一分钟内一直出现。 我们已验证硬件连接和调试探针配置、还已按照建议尝试复位探针、但问题仍然存在。

您能否帮助我们确定根本原因并提出任何可能的修复方法或解决方法建议? 如果需要任何其他日志或诊断数据、我们很乐意提供它们。

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能看一下这个应用手册吗?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 JTAG 连接已成功建立、我正在将该控制卡用于带有 XDS100 JTAG 的直流/直流转换器。 测试连接显示为成功。

    但是、在较高电压下测试 PWM 输出时、我面临着问题。 在 30V 电压下、一切都正常、并且没有断开连接。 但当工作电压高于 100V 时、JTAG 会在 1 分钟内断开连接。

    您能否帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您使用的是 TI 控制板、还是使用自己的 PCB?

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们使用自己的定制 PCB、但我们使用相同的微控制器 TMS320F28379D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果由于系统噪声而断开 JTAG 连接、如果不修改 PCB、可能无法修复这个问题。  

    如果噪音导致 USB 连接出现问题、您可以使用专为在高噪声环境中工作而设计的 USB 电缆来解决该问题。 如果噪声在 JTAG 端引起问题、您可以尝试降低 JTAG 速度、但您可能需要修订版 PCB。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使用 USB 隔离器、但是并没有解决这个问题、因为我们以 100kHz 的开关频率驱动使用 PWM 的高压电路板 。我们很感激有任何有关更好解决方案的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我唯一的建议是重新进行 PCB 布局、这样 JTAG 布线不会受到噪声的影响。

    为了确保这是根本原因、您可以探测 JTAG 信号并在不同的系统条件下检查噪声幅度。

    此致、

    Ben Collier