Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
工具/软件:
尊敬的团队:
在刷写代码后、我们在使用 C28xx_CPU1 时遇到问题。 在刷写一分钟内、我们会收到以下错误。
C28xx_CPU1:错误:(错误–1044 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)
C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误–1135 @ 0x8163B)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包 12.7.0.00105)
C28xx_CPU1:20 次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接前无法从目标删除调试状态。 程序存储器中可能仍嵌入了断点操作码。 建议在连接并重新加载程序之前重置仿真器、然后再继续调试。
此问题在刷写代码后的一分钟内一直出现。 我们已验证硬件连接和调试探针配置、还已按照建议尝试复位探针、但问题仍然存在。
您能否帮助我们确定根本原因并提出任何可能的修复方法或解决方法建议? 如果需要任何其他日志或诊断数据、我们很乐意提供它们。
期待您的指导。