This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何使用我们的通用电机控制实验室测量 ISR 负载?

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-3PHGANINV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554975/tms320f280039c-how-to-measure-the-isr-loading-using-our-universal-motorcontrol-lab

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-3PHGANINV

工具/软件:

尊敬的专家:  

我向我的客户询问这个问题。

我的客户在评估我们 基于 LP-280039 和  BOOSTXL-3PHGANINV 的通用电机控制实验室、并可以成功地旋转电机。

现在、他们想知道 ISR 负载、并且想使用 GPIO 进行测量。 他们尝试以下两种方法:

修改 hal.c 中的 GPIO21 配置

 2.在 main.c 中定义 GPIO4 配置

并 尝试在 ISR 开始时将 GPIO 设置为高电平、在 ISR 结束时将 GPIO 设置为低电平、但 GPIO 输出不变、您能帮助检查出什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    请在 hal.c 中尝试以下代码:
    GPIO_setPinConfig (GPIO_4_GPIO4);
    GPIO_setDirectionMode (4、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig (4、GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setQualificationMode (4、GPIO_QUAL_3SAMPLE);
    GPIO_setQualificationPeriod (4、1);


    和 motor1_drive.c 中的以下代码:
    HAL_setGPIOHigh (halHandle、HAL_GPIO_ISR_M1);在 ISR 开始时;
    HAL_setGPIOLow (halHandle、HAL_GPIO_ISR_M1);在 ISR 结束时。
    此外、请确保 GPIO4 仅用于 ISR 加载。


    谢谢、
    Jiaxin