This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:F29H850TU 多核系统的内核 2 /内核 2 上的 WDT

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554002/f29h850tu-wdt-on-core-2-core-2-of-f29h850tu-multicore-system

器件型号:F29H850TU


工具/软件:

创建新问题作为对我的 原始问题的答复 不能解决我的问题。

我的问题专门涉及多核系统的内核 2 或内核 3 上的看门狗计时器实现以及  本主题中讨论的问题

在多核系统中实现 WDT 是否需要额外的代码来确保内核 2 /内核 3 上的系统复位将从 MAIN 区域重新启动执行?  

如果我要在  内核 2 或内核 3 中的 WDT 超时时执行系统复位、 是否需要利用 ESM 或 IPC 与 CPU1 通信以执行系统复位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是、如果发生 CPU2 或 CPU3 WDRSn、则 ESM 中的错误事件。

    CPU2RSn、CPU3RSn、CPU2WD 和 CPU3WD 在 ESM 中被捕获为错误事件。

    CPU2WD/CPU3WD 会导致相应的内核复位。 当发生可用于从 ESM 本身创建 XRSn 的内核复位时、会捕获 ESM 错误事件。

    谢谢