This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INSTASPIN-BLDC:如何在线监控 BLDC 电机's 相电流?

Guru**** 2932200 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550813/instaspin-bldc-how-can-i-monitor-online-bldc-motor-s-phase-current

部件号:INSTASPIN-BLDC
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARETMS320F28069M

工具/软件:

您好、E2E、

我使用 Motorware Instaspin 运行 BLDC 电机。 它运行良好、符合我的要求。 但我想监测 BLDC 电机的在线相电流。  

gMotorVars 中的对象。 或者可以使用哪个变量来获取数据?  

功率级为 BOOSTXL-DRV8323、控制器为 TMS320F28069M(Piccolo 板)。  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    adcData.I_A.value[0]/[1/][2]是 PU 格式的电机相电流值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yanming Luo  

    我能够在 XDS 调试器监视窗口中获取 gadcData.i.value[1]。 但是、如何使用 PU 格式计算电流(以安培 (a) 为单位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 相乘、如下代码所示。

    //以安培为单位读取 ID 和 IQ 向量
    gMotorVars.ID_A =_IQmpy (CTRL_getid_in_pu (ctrlHandle)、_iq (USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));
    gMotorVars.IQ_A =_IQmpy (CTRL_getIq_in_pu (ctrlHandle)、_iq (USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A));