This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:某些器件无法在生产线中正确下载固件

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1554957/tms320f28034-some-devices-cannot-download-firmware-properly-in-production-line

器件型号:TMS320F28034


工具/软件:

您好专家

客户报告、在其生产线中、某些 F1 F2 和 F3 器件无法正确下载程序、G1 是正常器件、他们测量下面的引脚电阻

问题是:

我知道大多数 ESD 问题都会导致短路问题、但不会导致开路问题、但根据客户反馈、故障器件引脚电阻器比正常值大:

  • 对于 F2、他们会发现引脚 17 引脚 22 接地电阻非常大、看起来这些引脚与 GND 完全断开。
  • 对于 F1 引脚 22、它比正常值大 2 倍。

如何理解此问题?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    编程失败时客户看到什么错误?  

    这些引脚上是否有任何上拉/下拉电阻?  

    如果客户可以验证这些行为是否违反了某些数据表规范、则应提交这些行为以供故障分析。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin

    客户使用自己的闪存编程器、因此问题报告不是 XDS 站、2 个失败的 PC 报告“无法编程“ 1 个失败的 PC 报告“JTAG 锁定“。

    硬件设计与数据表 JTAG 参考设计相同。

    他们使用第三方供应商对 3 个故障设备执行 X 射线、因为“F2"设备“设备的接合线正常、没有损坏、但引脚 17 至引脚 20 的电阻异常。

    您是否建议客户需要为这些故障设备提交 FAR?

    谢谢

    Joe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将需要检查这是否足以证明有理由返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    谢谢,期待您的答复。

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您能否提交这些商品以供退货?  

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    谢谢、我们会针对客户故障分析使用相应的 TSR。

    此致

    Joe